TONOFF (atraso de tempo, ativado, desativado)

A instrução TONOFF atrasa a ativação de uma saída em uma linha true e, em seguida, atrasa a desativação da saída na linha false.
Detalhes da operação: Se o parâmetro EN for usado com TONOFF, o temporizador começa a aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a aumentar mesmo se EN for definido para FALSE.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
TONOFF
TONOFF
Parâmetros da TONOFF
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Controle de entrada.
  • TRUE: Borda ascendente detectada (IN muda de 0 para 1):
    • Inicia o temporizador de atraso de ativação (PT).
    • Se o tempo de atraso de desativação programado (PTOF) não tiver decorrido, reinicie o temporizador de atraso de ativação (PT).
  • FALSE: Borda descendente detectada (IN muda de 1 para 0):
    • Se o tempo de atraso de ativação programado (PT) não tiver decorrido, para o temporizador PT e reinicia ET.
    • Se o tempo de atraso de ativação programado (PT) tiver decorrido, inicia o temporizador de atraso de desativação (PTOF).
PT
Entrada
TIME
A configuração de tempo de atraso on-delay definida usando o tipo de dados Tempo.
PTOF
Entrada
TIME
A configuração de tempo de atraso off-delay definida usando o tipo de dados Tempo.
Q
Saída
BOOL
TRUE: O tempo de atraso de ativação programado foi decorrido e o tempo de atraso de desativação programado não foi decorrido.
ET
Saída
TIME
Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms.
Se o tempo de atraso Ligado Programado tiver se passado e o temporizador de atraso desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de atraso ligado (PT). Se o tempo de atraso Desligado Programado tiver se passado e o temporizador de atraso desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de atraso desligado (PTOF) até que a borda ascendente ocorra novamente.

Exemplos de TONOFF

Exemplo de diagrama de blocos de função TONOFF
Exemplo de diagrama de blocos de função TONOFF
Exemplo de diagrama de ladder TONOFF
Exemplo de diagrama de ladder TONOFF
Exemplo de texto estruturado TONOFF
Exemplo de texto estruturado TONOFF
Resultados
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal