NE (<>)
A instrução NE compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para determinar se o primeiro não é igual ao segundo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.NE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. | |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. |
i2 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Saída | BOOL | TRUE - se primeiro <> segundo. | |
Exemplos de NE
Exemplo de diagrama de blocos de função NE

Exemplo de programa de diagrama de ladder NE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Dê sua opinião