MAX (máximo)
Calcula o máximo de dois valores inteiros.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.MAX

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN1 | Entrada | DINT | Qualquer valor inteiro com sinal. |
IN2 | Entrada | DINT | Não pode ser Real. |
MAX | Saída | DINT | Máximo de ambos os valores de entrada. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de MAX
Exemplo de diagrama de blocos de função MAX

Exemplo de diagrama de ladder MAX

Exemplo de texto estruturado MAX

(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados

Dê sua opinião