LIMIT (teste de limite)
A instrução LIMIT restringe valores inteiros para um certo intervalo. Os valores inteiros entre o mínimo e o máximo não são alterados. Os valores inteiros maiores que o máximo são substituídos pelo valor máximo. Os valores inteiros menores que o mínimo são substituídos pelo valor mínimo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.LIMIT

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Ativação da função.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
MIN | Entrada | DINT | Valor mínimo suportado. |
IN | Entrada | DINT | Qualquer valor inteiro com sinal. |
MAX | Entrada | DINT | Valor máximo suportado. |
LIMIT | Saída | DINT | Valor de entrada delimitado para a faixa admitida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de LIMIT
Exemplo de diagrama de blocos de função LIMIT

Exemplo de diagrama de ladder LIMIT

Exemplo de texto estruturado LIMIT

(* ST Equivalence: *) new_value := LIMIT (min_value, value, max_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados



Dê sua opinião