LIM

LIM é um alarme com histerese em um valor REAL para limites altos e baixos. Uma histerese é aplicada em limites altos e baixos. O delta da histerese usado para limite alto ou baixo é metade do parâmetro EPS.
Um alarme de Processo ocorre quando uma falha é recebida e processada pelo controlador. Os alarmes do nível de processo alertam você quando o módulo exceder os limites alto ou baixo configurados para cada canal.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder e texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
LIM
LIM
Parâmetros da LIM
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
H
Entrada
REAL
Valor de limite alto.
X
Entrada
REAL
A entrada é qualquer valor real.
L
Entrada
REAL
Valor de limite baixo.
EPS
Entrada
REAL
Valor de histerese (deve ser maior que zero).
QH
Saída
BOOL
Alarme alto: TRUE se X exceder o limite superior H.
Q
Saída
BOOL
Saída de alarme: TRUE se X estiver fora dos limites.
QL
Saída
BOOL
Alarme baixo: TRUE se X estiver abaixo do limite baixo L.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de LIM

Exemplo de diagrama de temporização LIM
Exemplo de diagrama de temporização LIM
Exemplo de diagrama de blocos de função LIM
Exemplo de diagrama de blocos de função LIM
Exemplo de diagrama de ladder LIM
Exemplo de diagrama de ladder LIM
Exemplos de texto estruturado LIM
Exemplos de texto estruturado LIM
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal