Diminuição monoestável (One Shot Falling, XIF)

XIF suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda descendente de uma variável booleana.
XIF
XIF
O estado da linha de conexão à direita do XIF será definido como TRUE quando o estado da linha de conexão à esquerda for TRUE, e o estado da variável associada cair de TRUE para FALSE. O estado é redefinido como FALSE em todos os outros casos.
Exemplo de XIF
Exemplo de XIF
DICA: Recomendamos não usar saídas ou variáveis com uma ONS ou XIF. Esses contatos são para entradas físicas em um diagrama da lógica de contatos. Para detectar a borda de uma variável ou saída, recomendamos usar o bloco de função OSR ou OSF, que é aceito e funciona em qualquer linguagem em qualquer local no programa.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal