Destravar saída (Output Unlatch, OTU)

OTU habilita uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTU
OTU
A variável associada é restaurada como FALSE quando o estado booleano da conexão esquerda tornar-se TRUE. A variável de saída mantém esse valor até uma ordem inversa ser feita por uma OTL. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTU
Exemplo de OTU
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal