Travar saída (Output Latch, OTL)

OTL habilita uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTL
OTL
A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da conexão esquerda se tornar TRUE. A variável de saída mantém esse valor até uma ordem inversa ser feita por uma OTU. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTL
Exemplo de OTL
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal