MUL (multiplicar)
A instrução MUL multiplica dois ou mais valores Inteiro ou Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.MUL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Fator em tipo de dados Inteiro ou Real. Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT LINT LWORD REAL LREAL | Fator em tipo de dados Inteiro ou Real. Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. |
o1 | Saída | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Produto das entradas em tipo de dados Inteiro ou Real. Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplos de MUL
Exemplo de diagrama de blocos de função MUL

Exemplo de programa de diagrama de ladder MUL

(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Dê sua opinião