ADICIONAR

A instrução ADD acrescenta dois ou mais valores de Inteiro, Real, Hora ou String.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ADICIONAR
ADD
Parâmetros de ADD
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Adendo do tipo de dados Real, Hora ou String.
Todas as entradas devem usar o mesmo tipo de dados.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Adendo do tipo de dados Real, Hora ou String.
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
o1
Saída
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Soma dos valores de entrada em formato de real, tempo ou string.
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de ADD

Exemplo de diagrama de blocos de função ADD
Exemplo de diagrama de blocos de função ADD
Exemplo de programa de diagrama de ladder ADD
Exemplo de programa de diagrama de ladder ADD
(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal