EXPT (expoente)

A instrução EXPT aumenta o valor de IN (base) à potência do EXP (expoente) e informa o resultado Real da operação.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
EXPT
EXPT
Parâmetros da EXPT (expoente)
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
Qualquer valor real com sinal.
EXP
Entrada
DINT
Expoente inteiro.
EXPT
Saída
REAL
O valor Real de IN à potência do EXP.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de EXPT

Exemplo de diagrama de blocos de função EXPT
Exemplo de diagrama de blocos de função EXPT
Exemplo de diagrama de ladder EXPT
Exemplo de diagrama de ladder EXPT
Exemplo de texto estruturado EXPT
Exemplo de texto estruturado EXPT
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal