Guia Eixo - Motor e carga

Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Adicione um eixo para criar as páginas de configuração do eixo.
Use a página de configuração
Eixo<x> - Motor e carga
para realizar as seguintes ações:
  • Selecionar o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos.
  • Especificar a contagem de pulsos correspondente a uma revolução do motor.
  • Especificar a distância percorrida pela carga em uma revolução do motor.
  • Selecionar a direção do motor.
  • Selecionar o método para interpretar o sinal de direção que o controlador recebe.
  • Especificar o tempo de atraso para a lógica de movimento quando um eixo estiver no modo de
    execução
    e a direção do movimento for invertida.
Eixo - Configurações na guia Motor e carga
Categoria
Configuração
Descrição
Unidade definida pelo usuário
Posição
Especifica o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos.
As unidades são aplicadas em todos os comandos e valores de unidade do usuário do eixo para as funções de programação, configuração e monitoramento.
A unidade especificada para
Posição
é usada para todos os parâmetros de unidade do eixo.
As opções são:
  • mm
    para milímetro
  • cm
    para centímetro
  • polegada
  • rev
    para revolução
mm
é a configuração padrão.
Por exemplo, se você especificar polegada como a unidade definida pelo usuário para
Posição
, então
polegada
também será usada como a unidade para
Percurso por revolução
.
Hora
Mostra a unidade de medida de tempo somente leitura do controlador. A unidade é
s
.
Revolução do motor
Pulsos por revolução
Especifica a contagem de pulsos necessários para uma revolução do motor.
O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples.
O valor padrão é 200,0.
Percurso por revolução
Especifica a distância linear ou rotacional percorrida pela carga em uma revolução do motor.
O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples, medido em unidade definida pelo usuário. Por exemplo, 1,0 mm.
Direção
Polaridade
Especifica se o sinal de direção recebido pelo controlador, como uma entrada discreta, deve ser interpretado na entrada como
Invertido
ou
Não invertido
.
  • Não invertido
    : O sinal é interpretado como recebido pelo controlador de movimento, sem qualquer inversão.
  • Invertido
    : O sinal é invertido antes de ser interpretado pela lógica de controle de movimento.
Não invertido
é a configuração padrão.
Modo
Especifica a direção do movimento.
As opções são:
  • Direção positiva
    para sentido horário
  • Direção negativa
    para sentido anti-horário
  • Bidirecional
Bidirecional
é a opção padrão.
Alterar tempo de atraso
Especifica a duração do atraso da lógica de movimento quando um eixo está no modo de
execução
e a direção do movimento é invertida.
O atraso de tempo permite que o eixo pare antes de mudar de direção.
O valor varia de 0 a 100 milissegundos. O valor padrão é
10 ms
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal