Visão geral do Módulo LCD
O 2080-LCD é uma exibição de texto externa opcional para um controlador
Micro810
LC10. O 2080-LCD contém uma LCD de 1,5 polegada e um teclado numérico. O 2080-LCD funciona como:- Um módulo de memória de backup para controladoresMicro810LC10.
- Uma interface homem-máquina simples.
- A ferramenta de configuração para os blocos de função do relé inteligente.
Configure o módulo LCD usando um dos métodos a seguir:
- Use o softwareFactoryTalk Design Workbench.
- Use o menu principal e o LCD no módulo 2080-LCD.
IMPORTANTE:
O módulo 2080-LCD suporta programas do
FactoryTalk Design Workbench
ou blocos de função do relé inteligente.- Se você baixar um programa usando oFactoryTalk Design Workbench, o processo de download sobrescreve as instruções de qualquer bloco de função do relé inteligente.
- Se você restaurar as funções de relé inteligente usando o menu principal do módulo 2080-LCD, o processo de restauração sobrescreve o programa doFactoryTalk Design Workbench.
Para obter mais informações sobre o módulo 2080-LCD, os blocos de função do relé inteligente e as instruções de fiação, consulte o Manual do usuário dos controladores programáveis Micro810 (publicação 2080-UM001).
Dê sua opinião