Visão geral sobre log de dados
Log de dados registra os valores de dados de um conjunto de variáveis definido em um projeto do controlador. Os valores da variável podem ser registrados no cartão de memória no tempo de execução com base na configuração do programa.
Até 50 pastas de grupo podem ser gravadas no log de dados todos os dias. Cada pasta de grupo pode conter até 50 arquivos, com um tamanho de arquivo de 4 kilobytes a 8 kilobytes.
Ao criar projetos com o mesmo nome de controlador, mas com um conjunto de dados ou variáveis de conjunto de dados diferentes, o carregamento dos arquivos de log para o novo projeto pode resultar em uma mistura de arquivos de log antigos e novos. Para evitar esse cenário, considere realizar as seguintes ações:
- Antes de criar o projeto, obtenha os arquivos de log.
- No novo projeto, exclua os arquivos de log antigos e baixe o novo conjunto de dados e variáveis e, por fim, obtenha os arquivos de log.
- NoOrganizador do projeto, crie um nome único para o controlador, porque o nome do controlador determina a pasta de destino no cartão de memória SD.
Para obter mais informações sobre log de dados, consulte o Manual do usuário do controlador programável Micro820 (publicação 2080-UM005).
Dê sua opinião