Página de configuração de memória
A página de configuração da
Memória
exibe a quantidade de memória alocada, disponível e usada para diferentes elementos. Você deve compilar o projeto do controlador para exibir as informações na página. Os dados na página são atualizados após a compilação do projeto.Use a página de configuração de
Memória
para realizar as seguintes ações:- Exibir as informações de memória em um controladorMicro800.
- Especificar a memória a ser reservada para variáveis temporárias.
- Compilar um projeto do controlador.
DICA:
- As informações para o controlador nesta página são atualizadas após a compilação do projeto. Antes de exibir a página, compile o projeto.
- Antes da compilação inicial, os parâmetros deAlocações atuaissão exibidos comoN/A.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Memória máxima | Exibe, em bytes, a capacidade da memória do controlador Micro800 . |
Alocação máxima de dados | Exibe, em bytes, a quantidade de memória alocada aos dados. |
Alocações atuais | |
Dados | Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada para oferecer suporte às variáveis do sistema, entradas e saídas do controlador em bytes. |
Programa | Exibe, em bytes e etapas*, a quantidade de memória usada pelos programas no projeto do controlador. |
Espaço disponível | |
Dados | Exibe, em bytes, a quantidade restante de memória de dados no controlador. |
Programa | Exibe, em bytes e etapas, a quantidade restante de memória de programa no controlador. |
Projeto integrado | |
Alocado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para os arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador. |
Usado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada pelos arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador. |
Livre | Exibe, em bytes, a quantidade de memória disponível para os arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador. |
Variáveis temporárias | |
A reserva de memória de dados para variáveis temporárias | Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para variáveis temporárias. Por padrão, o tamanho da memória é:
|
Alocado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação. |
Usado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada por variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação. |
Livre | Exibe, em bytes, a quantidade de memória disponível para variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação. |
Memória retentiva | |
Alocado | As duas barras mostram, respectivamente:
|
Usado | As duas barras mostram, respectivamente:
|
Livre | As duas barras mostram, respectivamente:
|
Alterar no modo de execução | |
Reserva de memória de dados para variáveis temporárias | Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para Alterar no modo de execução (Run mode change, RMC). As opções são:
O tamanho padrão é 2.048 bytes. |
Limite de tamanho máximo para novas variáveis | Exibe, em bytes, o limite de tamanho máximo para novas variáveis. O tamanho depende da memória reservada e do controlador. |
Uso da memória de dados para variável | |
Alocado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para variáveis temporárias e expressões complexas durante o processo de RMC. |
Usado | Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada por variáveis temporárias e expressões complexas durante o processo de RMC. |
Livre | Exibe, em bytes, a quantidade de memória disponível para variáveis temporárias e expressões complexas durante o processo de RMC. |
*Etapa é a unidade de medida para o número de instruções básicas de Ladder com base na suposição de que cada bloco de instruções tem aproximadamente 24 bytes de tamanho para os controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E e Micro870 L70E. | |
Dê sua opinião