Exibir o modo do controlador

Quando conectado ao controlador
Micro800
, use
Conexão
para exibir o modo do controlador.
Pré-requisitos
  • O controlador está online.
Para visualizar o modo do controlador
  • Em
    Conexão
    , selecione Retângulo para abrir a lista suspensa para expandir as informações do controlador. Os modos de controlador disponíveis são os seguintes:
    • Programa
      : O controlador está no modo de não execução e pode ser programado. O modo não pode ser alterado remotamente.
    • Programa remoto
      : O controlador está no modo de não execução e pode ser programado. O modo pode ser alterado remotamente.
    • Execução
      : O controlador está no modo de execução. O modo não pode ser alterado remotamente.
    • Execução remota
      : O controlador está no modo de execução remota, exibindo valores conectados do controlador no
      FactoryTalk Design Workbench
      . O modo pode ser alterado remotamente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal