Monitorar variáveis locais e globais

Abra as grades de variáveis locais ou globais para monitorar os valores das variáveis em tempo real.
Cada grade de variáveis exibe os valores e o status de forçamento das variáveis em suas respectivas colunas. Quando o valor de saída está indisponível, o texto aparece no rótulo da saída.
Para programas gráficos e blocos de função, a exibição dos valores varia de acordo com o tipo:
  • Os valores de saída do tipo de dados booleano são exibidos em preto ou cinza, independentemente de o valor ser Verdadeiro ou Falso. Um valor de saída preto indica que ele pode ser modificado e um valor de saída cinza indica que não é possível alterá-lo.
  • Os valores de saída dos tipos de dados SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE e STRING aparecem como um valor de número ou texto no elemento. Quando a saída é um tipo de estrutura, o valor aparece como o membro selecionado.
Pré-requisitos
  • O controlador está no modo de
    execução remota
    .
Para monitorar variáveis locais e globais
  1. Abra a grade de variáveis fazendo uma das ações a seguir:
    • Para abrir a grade de variáveis locais, no
      Organizador do projeto
      , acesse
      Programas
      <program-name>
      e clique duas vezes em
      Variáveis locais
      .
    • Para abrir a grade de variáveis globais, no
      Organizador do projeto
      , clique duas vezes em
      Variáveis globais
      .
  2. Monitore os valores.
    DICA:
    • A cor de fundo de uma célula mostra seu status: branco para modificável; cinza para somente leitura.
    • O
      Valor
      das funções definidas pelo usuário e dos blocos de função definidos pelo usuário são somente leitura.
    • Para Unidades de organização do programa cujo
      Valor
      é modificável, você também pode modificar o valor no editor de linguagem.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal