Diagnósticos de falha
Use a exibição
<controller-name>: Falha
para:- Visualizar informações sobre quaisquer falhas que ocorreram.
- Recupere um log de falhas detalhado ou um arquivo de despejo de memória do controlador.
- Apagar uma falha.
A exibição
<controller-name>: Falha
mostra as últimas sete falhas recuperáveis e as últimas sete falhas não recuperáveis com:- O código da falha
- O local da falha e o link, se disponível
- Uma descrição da falha
A exibição
<controller-name>: Falha
fica disponível selecionando o botão Falha
no painel Conexão
quando o controlador está no modo de execução remota
.Exibição Falha do controlador

Item | Descrição |
|---|---|
Apagar falha | Exclui as falhas e os logs de falhas do controlador. |
Obter log de falhas | Recupera as falhas detalhadas e os logs de falhas do controlador. As informações podem ser usadas ao procurar suporte técnico. Por padrão, o log de falhas é salvo como um arquivo TXT na pasta Downloads. Você pode personalizar o caminho conforme necessário. |
Obter log de falhas de despejo de memória | Recupera o despejo de memória do controlador Micro800 em um arquivo Bin, que você pode enviar à equipe de engenharia da Rockwell Automation para solução de problemas e depuração.Por padrão, o despejo de memória é armazenado com o nome Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin na pasta Downloads.Você pode personalizar o caminho conforme necessário. O limite de tamanho para o despejo de memória é 8.192 bytes. Atualizar o firmware limpa o despejo de memória. |
Falha recuperável/não recuperável | Exibe dois tipos de falhas:
|
Índice | Exibe o número sequencial das falhas. O número de índice 1 indica a última falha. |
Código da falha | Exibe o código de falha em hexadecimal. |
Local | Exibe o local da falha e fornece um link para o programa, se disponível. |
Descrição | Exibe as informações da falha. |
Dê sua opinião