Atualização de referência automática para variáveis locais
Renomear uma variável local no programa do
Micro800
atualiza automaticamente as referências para a variável local com o novo nome. O novo nome da variável deve ser exclusivo dentro do programa do Micro800
.As alterações automáticas de nomes são refletidas em referências a variáveis locais em:
- Unidades de organização do programa (Program Organization Units, POU) do diagrama de Ladder
- POUs do diagrama de blocos de função
- POUs de texto estruturado
- Blocos de função definidos pelo usuário (User-defined function blocks, UDFB) em POUs
- Funções definidas pelo usuário (User-defined functions, UDF) em POUs
- Configurações do controlador
- Mapeamento de Modbus (controladoresMicro820L20E,Micro850L50E eMicro870L70E)
- Mapeamento de MicroLogix (controladoresMicro850L50E eMicro870L70E)
- Mapeamento DNP3 (controladores 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN)
- Log de dados (controladoresMicro820L20E)
- Receita (controladoresMicro820L20E)
Depois de renomear uma variável local:
- As referências à variável são atualizadas com o novo nome.
- Se a variável local for usada em uma POU, UDFB ou UDF protegido por senha que ainda não estiver aberto, uma mensagem é exibida informando que é protegido por senha.
Dê sua opinião