Parâmetros das variáveis

Os parâmetros de variáveis exibidos na grade de variáveis variam com:
Parâmetros das variáveis
Parâmetro
Descrição
Name
O nome da variável
As convenções de nomenclatura de variáveis são as seguintes:
  • Começar com uma letra ou um sublinhado.
  • Não terminar com um sublinhado.
  • O nome não pode conter sublinhados consecutivos.
  • Contém no máximo 40 caracteres.
  • Pode conter números, letras ou sublinhados.
As convenções de nomenclatura têm como base as regras da IEC-61131 para identificadores.
Alias
Um nome curto usado nos editores de linguagem gráfica. Um nome de alias contém no máximo 128 caracteres ASCII.
Data Type
O tipo da variável
Os tipos aceitos são:
Para obter informações sobre tipos de dados, consulte Visão geral dos tipos de dados.
Dimension
O tamanho ou o número de elementos de uma matriz
Por exemplo,
[1..3,1..10] representa uma matriz bidimensional contendo um total de 30 elementos.
O limite de tamanho máximo recomendado para uma matriz multidimensional é [1..400,1..40].
Value
Quando o controlador está offline, mostra o último valor conhecido da variável na memória.
Quando o controlador está online, mostra o valor em tempo real da variável na memória.
Valores não estão disponíveis com os controladores
Micro810
LC10.
Ele usa a sintaxe correspondente ao
Tipo de dados
.
Initial Value
O valor de uma variável quando o controlador inicia a execução pela primeira vez. Por exemplo, após o download de um programa.
Se o valor não for retido, o valor inicial é o valor de uma variável após o ciclo de energia do controlador.
O valor inicial pode ser o valor padrão ou o valor que o usuário define ao criar a variável.
Ele usa a sintaxe correspondente ao
Tipo de dados
.
Comment
Texto definido pelo usuário
Um comentário contém no máximo 250 caracteres ASCII.
String Size
O comprimento de uma variável de string
Está disponível para o tipo de dados string. O valor varia de 1 a 252.
External Access
Determina se a troca de dados para a variável entre o controlador e
FactoryTalk Design Workbench
será permitida.
As opções são:
  • Sem acesso
  • Leitura/Gravação
  • Leitura
Por padrão, a maioria das variáveis globais podem ser acessadas usando endereçamento simbólico em uma rede Common Industrial Protocol, como interface homem-máquina usando EtherNet/IP, a menos que direitos de acesso sejam definidos na grade de variáveis.
Direction
A função de uma variável como uma variável de entrada, uma variável de saída ou uma variável interna
As opções são:
  • Var
  • VarInput
  • VarOutput
Attribute
A propriedade de uma variável que indica sua acessibilidade para leitura e gravação
As opções são:
  • Leitura
  • Leitura/Gravação
  • Gravar
Retained
Está disponível para variáveis definidas pelo usuário.
Determina o valor a ser restaurado à variável após um ciclo de energia.
  • Selecione
    Retido
    para reter o valor da variável depois que o controlador for desabilitado e restaure o valor da variável retida após o controlador ser ativado.
  • Desmarque
    Retida
    para definir o valor da variável para seu valor inicial depois que o controlador for ativado ou desativado.
O parâmetro está disponível para controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E e
Micro870
L70E. Os valores de variável para outros controladores
Micro800
são retidos após um ciclo de energia.
Por padrão, ao criar uma variável:
  • A variável é definida como não retida para os controladores
    Micro820
    L20E.
  • A variável é definida como retida para os controladores
    Micro870
    L70E. Para controladores
    Micro870
    L70E com módulos de plug-in e expansão, as variáveis de E/S não são retidas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal