Excluir uma variável

Use a grade de variáveis para excluir uma variável da instância da grade de variáveis globais ou locais.
Depois de excluir uma variável, ela é removida da grade, mas permanece como uma variável indefinida no programa. As variáveis que aparecem esmaecidas, como variáveis do sistema e de E/S, são somente leitura e não podem ser excluídas.
Para excluir uma variável
  1. Abra a grade de variáveis globais ou locais.
  2. Na grade de variáveis, selecione uma ou mais variáveis.
  3. Exclua as variáveis selecionadas seguindo um destes procedimentos:
    • Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da linha de qualquer variável selecionada e selecione
      Excluir
      .
    • Selecione a tecla
      Delete
      .
  4. Na barra de menus, selecione
    Arquivo
    Salvar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal