Proteger o controlador com uma senha
Crie uma senha para o controlador
Micro800
, para evitar o acesso não autorizado à configuração e programação no controlador.Quando o controlador é configurado com uma senha, você deve digitar a senha para:
- Conecte-se ao controlador.
- Alterar a senha do controlador.
- Limpar a senha do controlador.
IMPORTANTE:
Se a senha existente for esquecida ou perdida, não há como recuperar, alterar ou limpar a senha do controlador.
- Se ocorrer uma falha no controlador ao configurar a proteção por senha, reinicie o controladorMicro800e repita as etapas para garantir que alteração na configuração seja bem-sucedida.
- Para a versão de firmware do controlador 10.0 e posterior, a limpeza de senhas não é compatível.
Pré-requisitos
- Conectar-se ao controladorMicro800e definir o controlador para o modo deprograma.
Para proteger o controlador com uma senha
- AbraAlterar senha para <controller-name>realizando uma das seguintes ações:
- EmConexão, selecioneSeguroe selecioneDefinir senha.
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione .
- NoOrganizador do projeto, selecione o controlador e, na barra de menus, selecione .
- EmAlterar senha para <project-name>, insira uma senha. As senhas devem ter de 8 a 64 caracteres, o que pode incluir letras, números, espaços e quaisquer símbolos do teclado.
- EmConfirmação, insira a senha exata novamente.
- (opcional) Para exibir a senha, selecione
. - SelecioneOK.
Dê sua opinião