Baixar o projeto para o controlador
Use as etapas para baixar o projeto de semáforo para o controlador
Micro870
L70E, colocar o controlador no modo de Execução remota
e verificar se o controlador está funcionando.Para baixar o projeto para o controlador
- Verifique se a chave seletora do controladorMicro870L70E está na posição central (no modo dePrograma remoto).
- (opcional) Compile o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menu, selecione .
- Clique com o botão direito do mouse no controlador e selecioneCompilar.
- Use o painelSaídapara verificar se a compilação foi concluída com sucesso. Corrija os erros no programa antes de baixá-lo.
- Baixe o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menus, selecione
. No Centro online, selecione a caixa de seleção ao lado do controlador e, em seguida, selecioneBaixar. - NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no controlador e selecioneBaixar.
- Verifique se o projeto de semáforo está em execução no controlador usando as etapas a seguir:
- Verifique se a luz de execução no controlador está verde sem luzes vermelhas.
- Abra o painelConexão, e verifique se oModo do controladoréExecuçãoouExecução remota.
Dê sua opinião