Criar um bloco da função definido pelo usuário e variáveis

Use as etapas para criar um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) e então adicione variáveis de entrada e saída. O UDFB é criado usando a linguagem de programação do diagrama de ladder.
Para criar um bloco de função definido pelo usuário e variáveis
  1. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Ativos
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    Blocos de função definidos pelo usuário
    e selecione
    Novo bloco de função definido pelo usuário
    .
  3. Em
    Novo bloco de função definido pelo usuário
    , insira o nome do UDFB
    Traffic_Controller_FB
    , selecione
    Diagrama de ladder
    na lista
    Tipo
    e selecione
    Criar
    .
  4. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Traffic_Controller_FB
    e clique duas vezes em
    Variáveis locais
    .
  5. Na grade de variáveis locais, adicione as seguintes variáveis:
    • Quatro variáveis de entrada para representar um sensor de carro em cada uma das quatro posições na interseção (N, S, L, O).
    • Seis variáveis de saída para representar os sinais vermelho, amarelo e verde em cada dupla de direções (NS, EW).
    Variáveis
    Nome
    Tipo de dados
    Direção
    Atributo
    N_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Leitura
    S_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Leitura
    W_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Leitura
    E_CAR_SENSOR
    BOOL
    VarInput
    Leitura
    NS_GREEN_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    NS_YELLOW_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    NS_RED_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    EW_RED_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    EW_YELLOW_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    EW_GREEN_LIGHTS
    BOOL
    VarOutput
    Leitura/Gravação
    TON_1
    TON
    Var
    Leitura/Gravação
    TON_2
    TON
    Var
    Leitura/Gravação
    TON_3
    TON
    Var
    Leitura/Gravação
    TON_4
    TON
    Var
    Leitura/Gravação
  6. Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
    • Na barra de menus, selecione Botão Salvar.
    • No menu
      Arquivo
      , selecione
      Salvar
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal