Adicionar um bloco da função definido pelo usuário a um programa da lógica de contatos

Use as etapas para adicionar o bloco de função definido pelo usuário, Traffic_Controller_FB, à Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) Traffic_Light_Control.
Para adicionar um bloco de função definido pelo usuário a um programa de ladder
  1. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Programas
    e, em seguida, clique duas vezes em
    Traffic_Light_Control
    para abrir o programa.
  2. Na
    Caixa de ferramentas
    , localize e arraste
    Traffic_Controller_FB
    para a linha 0.
  3. Clique com o botão direito do mouse na caixa ao lado de
    Traffic_Controller_FB
    e selecione
    Nova variável
    .
  4. Em
    Nova variável
    , insira o nome da variável
    Traffic_Controller_FB_1
    e selecione
    Criar
    .
  5. No painel
    Propriedades
    , ative
    EN/ENO
    para
    Traffic_Controller_FB
    .
  6. Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
    • Na barra de menus, selecione Botão Salvar.
    • No menu
      Arquivo
      , selecione
      Salvar
      .
    A primeira entrada de bloco da função que se conecta diretamente à linha de lógica de contatos é o bit de ativação do bloco da função (EN). As demais quatro entradas do bloco de função são entradas do “mundo real”, que indicam se um carro está esperando em um sinal vermelho em qualquer uma das quatro direções possíveis: Norte, Sul, Leste ou Oeste. Essas entradas são mapeadas para quatro variáveis de entrada booleanas que são locais para o bloco da função: N_CAR_SENSOR, S_CAR_SENSOR, E_CAR_SENSOR e W_CAR_SENSOR. Você deve atribuir quatro entradas do controlador
    Micro870
    L70E a essas entradas de bloco de função.
    Para ver os nomes completos e os tipos de dados das variáveis que são associados a essas entradas e saídas, passe o cursor sobre o bloco de instruções para exibir uma dica de ferramenta:
    Dica de ferramenta do UDFB
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal