Adicionar uma segunda linha de lógica de contatos
Use as etapas a seguir para adicionar uma segunda linha que inclua:
- Um intervalo on-delay.
- Ramificações com bobinas e variáveis atribuídas.
Depois que você adicionar e configurar os elementos de diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) descritos nesta tarefa, a linha 1 (a segunda linha) do programa vai operar conforme segue:
Se os sinais amarelos leste-oeste estiverem ligados pelo menos por 2 segundos, altere os sinais leste-oeste de amarelo para vermelho e os sinais norte-sul de vermelho para verde.
Para adicionar uma segunda linha de ladder
- NaCaixa de ferramentas, arraste
e coloque-o abaixo da primeira linha. - (opcional) Adicione o seguinte comentário de linha:Se os sinais amarelos leste-oeste estiverem ligados por pelo menos dois segundos, altere os sinais leste-oeste de amarelo para vermelho e os sinais norte-sul de vermelho para verde.
- Adicione um XIC ao início da linha 1 e atribua a variávelEW_YELLOW_LIGHTSao XIC.
- Adicione um TON ao lado direito do XIC doEW_YELLOW_LIGHTSe atribua a variávelTON_2ao TON.
- Na caixa ao lado dePT,insiraT#5spara uma constante de tempo de 5 segundos e selecioneEnter.
- Use etapas semelhantes para adicionar os seguintes elementos de LD à linha 1:Elementos de LD na linha 1Elemento de LDLocalVariávelTrês ramosDireita do blocoN/AOTUPrimeira ramificação (superior)EW_YELLOW_LIGHTSOTLSegunda ramificaçãoEW_RED_LIGHTSOTUTerceira ramificaçãoNS_RED_LIGHTSOTLQuarta ramificação (inferior)NS_GREEN_LIGHTSA segunda linha é semelhante à figura a seguir:

- Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menus, selecione
. - No menuArquivo, selecioneSalvar.
Dê sua opinião