Verificar uma unidade de organização do programa
Use o menu de contexto
Verificar programa
para verificar a lógica de uma única Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) sem compilar a solução inteira. O resultado da verificação é mostrado no painel Saída
. No Organizador do projeto
, um símbolo será exibido ao lado do nome da POU para indicar quaisquer erros ou avisos.Para verificar uma POU
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse na POU e selecioneVerificar programa.
Dê sua opinião