Sincronizar atualizações de UDFB ou UDF para suas referências

Depois de atualizar os parâmetros de entrada ou saída de um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) ou uma função definida pelo usuário (user-defined function, UDF), use o menu de contexto
Sincronizar atualizações com referências
para sincronizar todas as atualizações para suas referências.
Para sincronizar atualizações de UDFB ou UDF para suas referências
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com o botão direito do mouse no UDFB ou UDF atualizado e selecione
    Sincronizar atualizações com referências
    .
  2. Use as etapas a seguir para abrir as instâncias do UDFB ou UDF atualizado para verificar se as variáveis estão atribuídas corretamente.
    1. Abra o programa que chama o UDFB ou UDF.
    2. No editor de linguagem, clique com o botão direito do mouse no UDFB ou UDF e selecione
      Abrir lógica de instrução
      .
    3. Verifique se as variáveis são atribuídas corretamente.
  3. Compile o projeto do controlador e resolva quaisquer erros de compilação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal