Duplicar uma Unidade de organização do programa
No
Organizador do projeto
, copie e cole uma Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) para duplicá-la na mesma sessão ou entre sessões diferentes do FactoryTalk Design Workbench, principalmente quando você tiver POUs semelhantes. A POU colada terá um número acrescentado a ela se já existir uma POU com o mesmo nome.
DICA:
- A ação de colar cola a versão mais recente da POU copiada. Depois que uma POU copiada for colada, nenhuma edição adicional atualizará a POU colada.
- Não há suporte para a cópia de um programa para um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB).
- Não há suporte para a colagem de uma POU copiada depois que ela é excluída.
Pré-requisitos
- O controlador deve estar offline.
Para duplicar uma POU
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse na POU e selecioneCopiar.
- Clique com o botão direito do mouse no nó sob o qual você deseja colar a POU e selecioneColar.
Dê sua opinião