Adicionar uma função definida pelo usuário
Use o nó
Funções definidas pelo usuário
no Organizador do projeto
para criar programas lógicos para projetos de controladores.As funções definidas pelo usuário (User-defined functions, UDFs) definem um cálculo simples que requer apenas uma saída. Uma vez que uma UDF é criada, ela é adicionada ao elemento de bloco de instruções e poderá ser reutilizada como outros blocos de função no
FactoryTalk Design Workbench
.
DICA:
Os parâmetros de entrada UDF suportam os tipos de dados estruturados e matriz. O parâmetro de saída UDF suporta apenas tipos de dados simples.
Crie UDFs nas seguintes linguagens de programação:
- Diagrama de blocos de função (Function block diagram, FBD)
- Diagrama de ladder (Ladder diagram, LD)
- Texto estruturado (Structured text, ST)
Para adicionar uma função definida pelo usuário
- NoOrganizador do projeto, expandaAtivos.
- Clique com o botão direito do mouse emFunções definidas pelo usuárioe selecioneNova função definida pelo usuário.
- EmNova função definida pelo usuário, insira o nome da UDF, selecione o tipo da UDF e digite a descrição conforme necessário.
- SelecioneCriar.
Dê sua opinião