Redefinir o valor inicial de um bloco da função definido pelo usuário
Quando a definição de um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) for alterada, redefina os valores do parâmetro inicial. Use
Definir os valores iniciais das instâncias
para atualizar todas ou as instâncias selecionadas.Quando uma nova instância de um UDFB é criada, ela herda os valores iniciais padrão da definição atual do UDFB.
Para projetos no
FactoryTalk Design Workbench
, a definição do UDFB deve ser a mesma para todas as instâncias existentes para concluir o processo de compilação. Os valores do parâmetro UDFB são alterados quando:- Novos parâmetros são criados.
- O valor inicial dos parâmetros existentes é alterado.
- O tipo de dados de parâmetros é alterado.
- O nome dos parâmetros é alterado.
Para redefinir o valor inicial de um UDFB
- NoOrganizador do projeto, acesse .
- Em, clique duas vezes em<UDFB-name>Variáveis locais.
- Na colunaValor inicialda grade de variáveis, insira o novo valor inicial e selecioneEnter.
- SelecioneDefinir os valores iniciais das instâncias.
- EmDefinir os valores iniciais das instâncias, selecione as instâncias do UDFB a serem redefinidas.
- SelecioneDefinir.
Dê sua opinião