Declaração EXIT

A declaração EXIT é geralmente usada em uma declaração IF dentro de um bloco FOR, WHILE ou REPEAT. Declarações EXIT não estão de acordo com a norma IEC-61131-3 e recomendamos não utilizá-las.
Propriedades da declaração EXIT
Item
Descrição
Nome
EXIT
Significado
Sai de uma declaração FOR, WHILE ou REPEAT.
Sintaxe
EXIT;

Exemplo

(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal