Comando Alternar bit

Use o comando Alternar bit para alterar o estado de uma tag booleana.
  • Se a tag estiver ativada, a alternância a desativará.
  • Se a tag estiver desativada, a alternância a ativará.
Se o controlador estiver offline ou no modo de
Programa
, o estado booleano alternado permanecerá até que seja alterado manualmente.
Se o controlador estiver no modo de
Execução
, o estado booleano alternado pode ser sobrescrito por:
  • A varredura de linha, se a lógica de ladder tiver saídas que fazem referência à tag booleana alternada.
  • A varredura de entrada, se a tag booleana fizer referência a um módulo de entrada de E/S.
  • Forçar, se a tag booleana fizer referência a um módulo de E/S.
Comando Alternar bit
Comando Alternar bit
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal