Criar uma variável em editores de linguagem
Em editores de linguagem, crie variáveis para uma instrução. A variável será criada simultaneamente na variável local, na variável global ou na grade de palavras definidas, dependendo do escopo selecionado.
Para criar uma variável em editores de linguagem
- AbraNova variávelseguindo um destes procedimentos:
- No editor de linguagem de Ladder, na instrução, clique com o botão direito do mouse em um operando e selecioneNova variável.
- No editor de linguagem de diagrama de blocos de função, clique com o botão direito em uma referência de entrada, referência de saída ou variável e selecioneNova variável.
- No editor de linguagem de texto estruturado, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar e selecioneNova variável.
- EmNova variável:
- Na páginaGeral, insira o nome da variável. O escopo e o tipo de dados da variável são preenchidos automaticamente.
- Nas páginasGeraleAvançado, especifique outros parâmetros conforme necessário.
- SelecioneCriar.
Dê sua opinião