TAN (tangente)
A instrução TAN calcula a tangente de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
TAN

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Não pode ser igual a PI/2 módulo PI. |
TAN | Saída | REAL | Tangente do valor de entrada = 1E+38 para entrada inválida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de TAN
Exemplo de diagrama de blocos de função TAN

Exemplo de diagrama de ladder TAN

Exemplo de texto estruturado TAN

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados

Dê sua opinião