SIN_LREAL (seno Real longo)

A instrução SIN_LREAL calcula o seno de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
SIN_LREAL
SIN_LREAL
Parâmetros da SIN_LREAL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
LREAL
Qualquer valor real longo.
SIN_LREAL
Saída
LREAL
Seno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]).
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de SIN_LREAL

Exemplo de diagrama de blocos de função SIN_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função SIN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder SIN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder SIN_LREAL
Exemplo de texto estruturado SIN_LREAL
Exemplo de texto estruturado SIN_LREAL
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT1 := SIN_LREAL(TESTINPUT1) ;
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal