ACOS (arco cosseno de origem)

A instrução ACOS calcula o arco cosseno de um valor Real. O valores de entrada e saída são em radianos.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ACOS
ACOS
Parâmetros da ACOS
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
O valor deve estar entre [-1,0 .. +1,0].
ACOS
Saída
REAL
Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [-p1/2..+p1/2]) = 0 para entrada inválida.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de ACOS

Exemplo de diagrama de blocos de função ACOS
Exemplo de diagrama de blocos de função ACOS
Exemplo de diagrama de ladder ACOS
Exemplo de diagrama de ladder ACOS
Exemplo de texto estruturado ACOS
Exemplo de texto estruturado ACOS
(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal