Variáveis do eixo

As variáveis de eixo são usadas para controlar a posição, a velocidade, a aceleração e erros de um determinado eixo de controle de movimento.
  • Em um diagrama de blocos de função
    Para sua conveniência, conecte graficamente o parâmetro de saída do eixo de um bloco de função de controle de movimento ao parâmetro de entrada AxisIn de outro bloco de função de controle de movimento. Por exemplo, conecte o parâmetro de saída do eixo MC_POWER ao parâmetro de entrada AxisIn MC_HOME.
  • Em um diagrama de ladder
    Uma variável não pode ser atribuída ao parâmetro de saída do eixo de um bloco de função de controle de movimento porque ele é somente leitura.

Monitorar uma variável AXIS_REF

Monitore uma variável AXIS_REF ou FBAXIS_REF no software quando estiver conectado com o controlador, quando o mecanismo de movimento estiver ativo, ou no aplicativo do usuário, como parte da lógica do usuário. Também é possível monitorar a variável AXIS_REF ou FBAXIS_REF remotamente por vários canais de comunicação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal