Validar as configurações de IP no Controlador B
Siga a etapas a seguir para verificar se as configurações do endereço IP estão corretas no Controlador B.
Para validar as configurações de IP no Controlador B
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho.
- Na árvore doControlador, selecioneEthernet.
- Verifique se as configurações do endereço IP estão corretas, como identificado na tabela a seguir.Configurações de IP para o Controlador BOpção de configuração do IPValorEndereço IP192.168.1.19Máscara de sub-rede255.255.255.0Endereço de gateway192.168.1.1
As opções de endereço IP em sua página de configuração do controlador são semelhantes à imagem a seguir:

Dê sua opinião