Diagrama de temporização de execução da mensagem (Erro de configuração do PCCC)
A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando um erro de configuração do PCCC ocorre durante a execução.
Etapa | Descrição da mensagem | Status de bits |
|---|---|---|
1 | A condição de linha torna-se VERDADEIRA. A execução da mensagem está ativada. | Bit EN está configurado. |
2 | Buffer da mensagem é adquirido. | Bit EW está configurado. |
3 | Existem elementos inválidos no PCCCCfg. | O bit ER é definido como 1 antes que o bit ST seja definido como 1. Bits EW e ST não mudam. |
4 | À medida que a condição de linha torna-se FALSA. | Os bits EN, EW e ER são limpos. |
Diagrama de condição de erro
Condição de erro típica ao alterar o número de elementos no PCCCCfg para um número inválido 17

Dê sua opinião