Diagrama de temporização de execução da mensagem (a mensagem é cancelada)
A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando uma mensagem é cancelada.
Etapa | Descrição da mensagem | Status de bits |
|---|---|---|
1 | A condição de linha torna-se VERDADEIRA. A execução da mensagem está ativada. | Bit EN está configurado. Todos os outros bits foram limpos. |
2 | Buffer da mensagem é adquirido. | Bit EW está configurado. |
3 | A execução da mensagem foi cancelada. | O bit ER foi definido. Bits EW e ST não mudam. |
4 | A condição de linha torna-se FALSA. | O bit EN for apagado. |
5 | A condição de linha torna-se VERDADEIRA. | A entrada Cancelar foi limpa. O bloco da função começa a ser executado. |
Diagrama de temporização quando a mensagem é cancelada
Diagrama de temporização quando a mensagem é cancelada

Dê sua opinião