UIC (limpeza do bit Interrupção perdida)

A instrução UIC limpa o bit perdido para interrupções do usuário selecionadas.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
UIC
UIC
Parâmetros da UIC
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Inicia operação de limpeza de bit.
  • FALSE: Não executa a função.
IRQType
Entrada
UDINT
Use as palavras STI definidas.
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UIC
Saída
BOOL
Status de linha (igual a Ativar).

Exemplos de UIC

Exemplo de diagrama de blocos de função UIC
Exemplo de diagrama de blocos de função UIC
Exemplo de diagrama de ladder UIC
Exemplo de diagrama de ladder UIC
Exemplo de texto estruturado UIC
Exemplo de texto estruturado UIC
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal