LT (<)

A instrução LT compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para determinar se o primeiro é menor que o segundo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
LT
LT
Parâmetros da LT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Executa a comparação de entrada.
  • FALSE: Não há comparação.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Saída
BOOL
TRUE se i1 < i2.

Exemplos de LT

Exemplo de programa de diagrama de blocos de função LT
Exemplo de programa de diagrama de blocos de função LT
Exemplo de programa de diagrama de ladder LT
Exemplo de programa de diagrama de ladder LT
(* ST Equivalence: *)aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)
(* Equivalência IL: *)
LD
10
LT
25
ST
aresult
LD
'z'
LT
'B'
ST
mresult
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal