Neg (negação)

A instrução Neg converte um valor em um valor com sinal invertido.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
NEG
NEG
Parâmetros da Neg
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Entrada e saída devem ser o mesmo tipo de dados.
o1
Saída
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Entrada e saída devem ser o mesmo tipo de dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de Neg

Exemplo de diagrama de blocos de função NEG
Exemplo de diagrama de blocos de função NEG
Exemplo de programa de diagrama de ladder NEG
Exemplo de programa de diagrama de ladder NEG
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal