MUL (multiplicar)

A instrução MUL multiplica dois ou mais valores Inteiro ou Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
MUL
MUL
Parâmetros da MUL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Fator em tipo de dados Inteiro ou Real.
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
LINT
LWORD
REAL
LREAL
Fator em tipo de dados Inteiro ou Real.
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
o1
Saída
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Produto das entradas em tipo de dados Inteiro ou Real.
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de MUL

Exemplo de diagrama de blocos de função MUL
Exemplo de diagrama de blocos de função MUL
Exemplo de programa de diagrama de ladder MUL
Exemplo de programa de diagrama de ladder MUL
(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal