ADICIONAR
A instrução ADD acrescenta dois ou mais valores de Inteiro, Real, Hora ou String.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ADICIONAR

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Adendo do tipo de dados Real, Hora ou String. Todas as entradas devem usar o mesmo tipo de dados. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Adendo do tipo de dados Real, Hora ou String. Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. |
o1 | Saída | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Soma dos valores de entrada em formato de real, tempo ou string. Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplos de ADD
Exemplo de diagrama de blocos de função ADD

Exemplo de programa de diagrama de ladder ADD

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Dê sua opinião