SQRT (raiz quadrada)

A instrução SQRT calcula a raiz quadrada de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
SQRT
SQRT
Parâmetros da SQRT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
O valor deve ser maior ou igual a zero.
SQRT
Saída
REAL
Raiz quadrada do valor de entrada. O resultado retornado é 0 para um valor IN negativo.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de SQRT

Exemplo de diagrama de blocos de função SQRT
Exemplo de diagrama de blocos de função SQRT
Exemplo de diagrama de ladder SQRT
Exemplo de diagrama de ladder SQRT
Exemplo de texto estruturado SQRT
Exemplo de texto estruturado SQRT
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal