RAND (valor aleatório)
A instrução RAND calcula um valor inteiro aleatório a partir de um intervalo definido.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
RAND

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
base | Entrada | DINT | Define o conjunto admitido de números. |
RAND | Saída | DINT | Valor aleatório no conjunto [0..base-1]. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de RAND
Exemplo de diagrama de blocos de função RAND

Exemplo de diagrama de ladder RAND

Exemplo de texto estruturado RAND

(* ST Equivalence: *) selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 ); (* random selection of 1 of 4 pre-defined values the value issued of RAND call is in set [0..3], so 'selected' issued from MUX4, will get 'randomly' the value 1 if 0 is issued from RAND, or 4 if 1 is issued from RAND, or 8 if 2 is issued from RAND, or 16 if 3 is issued from RAND, *)
Resultados

Dê sua opinião