LOG (log base 10)

A instrução LOG calcula o logaritmo (base 10) de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
LOG
LOG
Parâmetros da LOG
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
O valor deve ser maior que zero.
LOG
Saída
REAL
Logaritmo (base 10) do valor de entrada. O resultado retornado é -3.4E+38 para um valor IN zero e valor IN negativo.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de LOG

Exemplo de diagrama de blocos de função LOG
Exemplo de diagrama de blocos de função LOG
Exemplo de diagrama de ladder LOG
Exemplo de diagrama de ladder LOG
Exemplo de texto estruturado LOG
Exemplo de texto estruturado LOG
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal