Selecionar as variáveis de LCD remoto a serem monitoradas

Use a visualização de
Variáveis de LCD
para selecionar as variáveis a monitorar usando o LCD remoto.
Pré-requisitos
  • O controlador deve estar offline.
  • Baixe o projeto e os valores do projeto para o controlador.
Para selecionar as variáveis de LCD a serem monitoradas
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    LCD remoto
    .
  3. Na página de configuração
    LCD remoto
    , selecione
    Variáveis de LCD
    .
  4. Em
    Variáveis de LCD
    , selecione a caixa de seleção
    Tela LCD
    das variáveis que você deseja monitorar.
  5. Verifique se
    Comunicação
    não está definida como
    Sem acesso
    para as variáveis que você deseja monitorar.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal